This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功耗公式请求_(custom#2)

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722541/power-consumption-formula-request_-custom-2

您好、先生、

请提供功耗公式、我们必须计算设计中的实际应用 PC。

谢谢!

组件 PN:(定制#2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    您能否提供更多详细信息或更具体的问题? 以下公式的功耗公式:转换器效率、功率损耗、电感器、FET?
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:
     (定制)在我们的电源解决方案中实现、因为我们必须计算应用中的实际 PC 以进行降额检查。
    我们使用实际的 PC 来传输 Tj、并确保它符合组件 Tj 规格。
    因此、我们需要一个公式来计算功耗。您能否提供计算 PC 的公式。
    谢谢!

    此致、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我将通过电子邮件回复您。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     您引用的 GPN 是自定义器件、因此不应在公共论坛中进行讨论。  我删除了此主题中对该器件型号的所有引用、产品组工程师将通过电子邮件直接联系您、提供您请求的信息。

    此致、

    ~Leonard