This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功耗公式 Request_custom#1

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722542/power-consumption-formula-request_custom-1

您好、先生、

请提供功耗公式、我们必须计算设计中的实际应用 PC。

谢谢!

组件 PN:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     我看不到您提到的 SA0000器件。  请验证器件型号、确保它是 TI 器件。

    我还想知道为什么您有多个功耗计算请求?  这可以在每个器件数据表中找到、请查看。  另请查看此应用手册: http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=scaa035b 。

    此致、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、
    抱歉、拼写错误是我的公司内部 PN。 更正 TI 的组件 PN 是(定制)。 是否必须为其创建新请求?
    提到的数据表 PD 是封装额定值 PD、它与我想要的不同。

    由于我必须对我们的产品执行组件降额检查、我想计算设计电路中的实际 PC。
    在降额检查中、我们将使用实际的 PC 来计算 Tj、并确保我们的设计符合规格的组件 Tj。
    这就是为什么我有多个功耗计算请求的原因。

    请帮您获取 PC 公式、谢谢!


    此致、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     事实上、您引用的 GPN 是自定义器件、因此不应在公共论坛中进行讨论。  我删除了此主题中对该器件型号的所有引用、产品组工程师将通过电子邮件直接联系您、提供您请求的信息。

    此致、

    ~Leonard