This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:多输出电源设计

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719261/lmz14202h-design-of-a-multiple-output-power-supply

器件型号:LMZ14202H
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

您好!

我正在设计一个多输出直流/直流转换器。 以下是规格。

VIN:20V-36V、Vo1:15V/1A、VO2:5V/1A、Vo3:-15V/0.3A

您是否有任何电源模块可实现多路输出? 如果不是、您是否对设计有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5137167、

    TI 的产品系列没有任何多输出电源模块。 但是、对于您的应用、我建议使用 LMZM23601作为正电压(Vo1和 VO2)。 对于 Vo3、您可以在应用手册(SNVA807)之后的反相应用中使用 LMZM23601。 唯一需要注意的是、允许的最大输入电压为 Vin_max + Vo3 = 36V-15 = 21V。 这意味着、对于负电压轨、您需要确保它不会超过20V、这是最小输入电压  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、对于 Vo3、您可以使用负输出电源模块 LMZ34002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在要关闭这个线程。 如果您回复此主题、我们将重新打开、如果您有任何其他问题需要回答、我们可以继续。

    此致、
    Jimmy