请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14202H 主题中讨论的其他器件:LMZM23601
您好!
我正在设计一个多输出直流/直流转换器。 以下是规格。
VIN:20V-36V、Vo1:15V/1A、VO2:5V/1A、Vo3:-15V/0.3A
您是否有任何电源模块可实现多路输出? 如果不是、您是否对设计有任何建议?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user5137167、
TI 的产品系列没有任何多输出电源模块。 但是、对于您的应用、我建议使用 LMZM23601作为正电压(Vo1和 VO2)。 对于 Vo3、您可以在应用手册(SNVA807)之后的反相应用中使用 LMZM23601。 唯一需要注意的是、允许的最大输入电压为 Vin_max + Vo3 = 36V-15 = 21V。 这意味着、对于负电压轨、您需要确保它不会超过20V、这是最小输入电压
此致、
Jimmy