您好、E2E、
请告诉我 VR_HOT 热断言条件。
我的认可是、、、
'从 TSEN 引脚读取的 FET 功率级结温(TAO 引脚连接)超过阈值时。'
对吗?
并且、
阈值是否能够修改?
该寄存器 OT_WARN_LIMIT (51h)吗?
OT_FAULT_LIMIT 和 OT_WARN_LIMIT 有何区别?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AcGuy、您好。
VR_HOT#是 Intel SVID 散热标志。 如果 TSEN 温度高于可在 GUI TMAX 中修改的最高温度、VR_HOT#将被置为低电平。 TPS53679中 TMAX 的默认设置为90deg.C。 OT_FAULT_LIMIT 是故障温度设置、如果温度高于此故障温度、控制器将闭锁。 OT_WARN_LIMIT 是低于故障温度的警告温度设置。 如果温度高于警告温度、控制器将在 GUI 中标记、但保持运行、直到触发故障温度限制。
谢谢、
Nancy