This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于 VR_HOT

Guru**** 2494735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721820/tps53679-about-vr_hot

器件型号:TPS53679

您好、E2E、

请告诉我 VR_HOT 热断言条件。

我的认可是、、、
'从 TSEN 引脚读取的 FET 功率级结温(TAO 引脚连接)超过阈值时。'
对吗?

并且、
阈值是否能够修改?
该寄存器 OT_WARN_LIMIT (51h)吗?

OT_FAULT_LIMIT 和 OT_WARN_LIMIT 有何区别?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对 VR_HOT#功能的读取正确。 当 FET 的温度超过寄存器中设置的阈值时、VR_HOT#引脚将拉低。

    WARN 和 FAULT 之间的差异如下。 在警告阈值时、器件将继续正常运行、只有 ALERT#线将变为低电平、这是一个信号、用于指示处理器在温度过高之前降低温度。 在故障限制时、控制器将关闭并根据寄存器50h (OT_FAULT_RESPONSE)中的设置运行、关闭并尝试重新启动或保持关闭。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    VR_HOT#是 Intel SVID 散热标志。 如果 TSEN 温度高于可在 GUI TMAX 中修改的最高温度、VR_HOT#将被置为低电平。 TPS53679中 TMAX 的默认设置为90deg.C。 OT_FAULT_LIMIT 是故障温度设置、如果温度高于此故障温度、控制器将闭锁。 OT_WARN_LIMIT 是低于故障温度的警告温度设置。  如果温度高于警告温度、控制器将在 GUI 中标记、但保持运行、直到触发故障温度限制。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    在我拥有的数据表中、每个数据表的初始值为47h = 115c、51h = 105c。 数据表是否已修订?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AcGuy、您好。

    115c 是温度故障限制、105C 是温度警告限制。 还有另一 个 TMAX、VR_HOT#的默认值为90C、它位于 第117页的数据表表6-1中。 如果 temp 高于 TMAX 90C、则 SVID 的 VR_HOT#将被置为有效。 但控制器将继续工作、而不是关断

    谢谢、

    Nancy