This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何对超级电容器组进行充电和监控

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721604/how-to-charge-and-monitor-a-bank-of-supercapacitors

主题中讨论的其他器件:bq24640BQ33100

您好!

我有一组超级电容器、在24VDC 下使用11个串联超级电容器

为了给这个组充电、我有一个提供24VDC 的电源

可以对此组充电吗?  如何在充电期间平衡所有超级电容器?

请向我提供相关 IC、应用手册和电路详细信息的信息或链接。

我们还需要通过监控 IC 监控超级电容器的电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darsheen、

    24V 电源是电压源、无法直接连接到超级电容器。 您可以考虑使用 BQ24640进行充电、使用 BQ33100进行监控和平衡。 bq24640可将24V 降压、因此无法将电容器充电至24V。 BQ33100可使用多达9个超级电容器。 您需要为超级电容器配置充电、您需要为两个芯片充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们已经考虑了这些 IC。 我们的主要问题是如何监控和平衡11系列超级电容器???

    BQ33100适用于具有电池平衡功能的5节电池... 我们可以使用3个芯片进行监控吗??? 如果是、我们需要如何实施... 您是否能为此类实施提供任何应用手册或参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darsheen:

    此器件具有默认设置、无需监控每个电池电压即可支持高达9s 的电压。 在这种情况下、必须独立于芯片来完成电池平衡。

    为了支持11s、您可能可以使用 下面应用手册中实现的方法来降低堆栈电压、但同样、您必须在独立于芯片的情况下进行平衡、例如使用电阻器串。 有关使用电阻器串进行电池平衡的详细信息、请参阅上的第二个应用手册。

    e2e.ti.com/.../5238.using-2s-with-a-single-cell-gauge_5F00_slua496a.pdf

    谢谢

    Onyx