This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:认证电池 IEC62619第8部分功能安全 IEC60730

Guru**** 2494785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714707/bq78350-r1-certification-battery-iec62619-part-8-functional-safety-iec60730

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好 TI

我在大型电池组内的嵌入式 BMS 中有一个 bq78350和相关的 AFE IC。

我们正在根据 IEC62619认证电池、但 bq78350器件在功能安全文档方面存在问题。

测试机构声称"TI 组件的软件对安全至关重要、需要对软件进行评估"

在开发阶段、我们假定 bq 器件为经过充分测试的固定硬件组件。

是否有关于 bq78350在软件上进行的"功能安全"测试的文档?

规范?

是否有其他人在使用此 bq 器件、解决方案进行电池认证时遇到同样的问题?

BR 垫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    bq78350没有任何功能安全文档、因为此器件不是采用与要求 ASIL D 或任何 SIL 级别安全的器件类似的 FS 类型测试构建的。 该器件已经完成了与我们所有器件相同的测试、这些测试保证根据 EC 表中的数据表参数正常工作。 我们有很多客户通过了我们器件的认证、但这些认证通常是系统级的、我们不知道、它们不是特定于器件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miguel

    n´t 似乎无法使用 bq78350 IC ACC 对我们的锂电池毛巾 IEC62619进行认证。 我们的测试机构。 IC“是‘IEC 60730-1 H.2.23.4’中定义的复杂电子产品,因此必须按此进行评估”。

    是否有任何 TI IC 替代产品可替代任何 SIL 安全等级、引脚兼容?

    是否有计划制作一个?

    建议使用其他 IC 替代产品?  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    我们没有这种 SIL 级别的电量监测计。 目前只有 Q 级监控器具有某些功能安全特性、但我们的客户在安全应用中使用我们的器件、我们通常不会请求 IC 本身具有通过认证所需的冗余电路。

    谢谢