请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好 TI
我在大型电池组内的嵌入式 BMS 中有一个 bq78350和相关的 AFE IC。
我们正在根据 IEC62619认证电池、但 bq78350器件在功能安全文档方面存在问题。
测试机构声称"TI 组件的软件对安全至关重要、需要对软件进行评估"
在开发阶段、我们假定 bq 器件为经过充分测试的固定硬件组件。
是否有关于 bq78350在软件上进行的"功能安全"测试的文档?
规范?
是否有其他人在使用此 bq 器件、解决方案进行电池认证时遇到同样的问题?
BR 垫