This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:电源路径电流额定值?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722599/bq24259-power-path-current-rating

器件型号:BQ24259

您好!

我无法在数据表中找到电源路径 MOSFET 可以承受的电流大小。

我的客户希望将其3G/4G 模块连接到 SYS。 它将消耗高达4A 的峰值电流、如果适配器未连接、电流将从电池流出、我们的器件是否能够承受这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    请参阅数据表中的第7.3节"建议运行条件"。

    您将注意到一个名为 IBAT 的参数、该参数具有通过 MOSFET 的放电电流。 这将提供流经 BATFET 到 SYS 的最大放电电流。


    此致、
    Joel H