This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在学习周期中、当放电电压低于10%时、R_DIS 会复位。

Guru**** 2494785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718281/bq40z50-r2-during-learning-cycle-when-the-discharge-voltage-is-below-10-r_dis-is-reset

器件型号:BQ40Z50-R2

化学 ID 已正确记忆和更新、但当放电 电压 大于10%时、RDIS 正常。 当放电 电压低 于10%时、RDIS 会亮起。 为什么? 然后、在 CUV 之后、RDIS 被清除、VOK 仍然为1。  5小时后、此学习过程仍然有用? 放电后5小时内、VOK 为1、更新状态为0e、Ra_flag 为0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RDIS 被置位表示 Ra 表更新被禁用、这表示计算的值无效。 这通常是由错误的 ChemID 导致的、但也可能是其他原因造成的。 是否可以发送具有该行为的.gg 文件和日志? 另请提供电池数据表。 将它们放在.zip 文件中并响应此消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duodo:

    Steve 提供的建议已经过去了相当长的时间-希望这意味着问题现在已经解决了。

    如果此建议有助于解决问题、请单击下面的绿色"解决"按钮。 如果没有、请按照上述要求提供电池数据表、gg 文件和日志。 还包括自上次通信以来问题状态的任何进展或变化。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler