请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 
化学 ID 已正确记忆和更新、但当放电 电压 大于10%时、RDIS 正常。 当放电 电压低 于10%时、RDIS 会亮起。 为什么? 然后、在 CUV 之后、RDIS 被清除、VOK 仍然为1。 5小时后、此学习过程仍然有用? 放电后5小时内、VOK 为1、更新状态为0e、Ra_flag 为0000。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

化学 ID 已正确记忆和更新、但当放电 电压 大于10%时、RDIS 正常。 当放电 电压低 于10%时、RDIS 会亮起。 为什么? 然后、在 CUV 之后、RDIS 被清除、VOK 仍然为1。 5小时后、此学习过程仍然有用? 放电后5小时内、VOK 为1、更新状态为0e、Ra_flag 为0000。