请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3434
尊敬的所有人:
您能否就 LM3434的最佳替代产品提出建议、LM3434现已停产? 它需要驱动高达36A 的电流。
一些规格:
工作输入电压:12VDC–24VDC
降压拓扑 CCM
I (LED)最大值:32安
模拟 LED 电流调节-连接到外部基准以调节 LED 平均电流
EN–使能引脚
DIM–用于对 LED 进行调光的数字输入(控制 DIM FET (分流器))
软启动
寿命> 6年
谢谢、
费德里科·帕洛托