This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3434:已停产、请提供更换建议

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722454/lm3434-obsolete-please-advise-on-replacement

器件型号:LM3434

尊敬的所有人:

您能否就 LM3434的最佳替代产品提出建议、LM3434现已停产? 它需要驱动高达36A 的电流。  

一些规格:

工作输入电压:12VDC–24VDC
降压拓扑 CCM
I (LED)最大值:32安
模拟 LED 电流调节-连接到外部基准以调节 LED 平均电流
EN–使能引脚
DIM–用于对 LED 进行调光的数字输入(控制 DIM FET (分流器))
软启动
寿命> 6年

 

谢谢、

费德里科·帕洛托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    请查看 TPS92641以了解分流 FET PWM 可调光同步降压 LED 控制器。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、

    感谢您的回答。 我对此还有其他问题。

    从数据表中的示例可以看出,它们指定了相对较低的 LED 正向电流(~1A),

    该控制器适合驱动32安培 LED 电流的原因是什么?

    •我是否应将特殊电路连接到 FET 栅极引脚(HG、LG)以支持 LED 高电流?
    •评估板是否支持32安培的 LED 电流?

    谢谢、
    费德里科·帕洛托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我们有一个参考设计 PMP8016显示了器件在20A 输出下运行的情况。
    但是、我们没有任何32A 的参考设计

    您可以比较 LM3434和 TPS92641的栅极驱动强度。
    实际上、TPS92641的栅极驱动强度可能比 LM3434的栅极驱动强度略强。
    如果需要、我相信外部图腾柱栅极驱动器可以帮助实现更高电流输出应用。

    谢谢!