请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050EVM-561 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好!
我正在尝试将 BQ4050EVM-561与 STM32F7连接并获取电池。 打包 VTG 并在 STM32F7 UART 上显示。
我应该如何处理这个问题。
设备地址是0x17?
有什么具体提示吗?
谢谢、
Ameya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将 BQ4050EVM-561与 STM32F7连接并获取电池。 打包 VTG 并在 STM32F7 UART 上显示。
我应该如何处理这个问题。
设备地址是0x17?
有什么具体提示吗?
谢谢、
Ameya
尊敬的 Ameya:
bq40z50使用 SMBus 协议。 有关此方面的更多信息、请访问 www.ti.com/.../slua475.pdf
8位地址为0x16/0x17、其中最低位指示它是读取(位为1)还是写入(位为0)。
您应该能够发送一个返回长度为2字节的0x09读取字命令来获得电压。
您还可以在 bqStudio 的"Advanced Comm SMB"选项卡中尝试此操作、同时使用总线监听器对其进行监控、并在代码中复制序列:
此致、
Swami