This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750M:TL750M05:输出纹波较大

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TL750M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722193/tl750m-tl750m05-the-output-ripple-is-large

器件型号:TL750M

大家好、

我的客户正在其设计中使用 TL750M05。 他们发现、在输出端增加一个小负载时、输出纹波很大、如下所示。  输入和输出电容为10uF。 您对此有什么意见吗?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    为了帮助调试、请提供输入电压、输出电压和 Iout (如果可能)的范围。  这将有助于我们了解电源轨之间的关系。

    什么是小负载(1mA、10mA)?  它是电阻负载吗?

    另请告诉我们有关所选电容器的更多信息。  它们是陶瓷电容器、钽电容器等吗?  请注意、TL750M 早在30多年前就已发布、此前陶瓷电容器就已成为常见的地方。  因此、与更现代的线性稳压器相比、需要更高的 ESR 才能实现稳定性、尤其是在轻负载条件下。

    非常尊重、

    Ryan