This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:建议的电感器值

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721916/lmr23630-q1-recommended-inductor-value

器件型号:LMR23630-Q1

您好!

LMR23630-Q1数据表中针对给定的 Fsw、Vin、Vout 条件提供了一个典型的电感值、并且有一个等式可以使用适当的电感电流纹波来计算最小电感。

在客户的用例中、最大负载电流很小(~0.5A)。 在这种情况下、计算出的电感过高。 我认为电感器电流纹波太小不适合用于电流模式控制。  

选择电感器时、哪一个更重要?

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    两者都很重要。 纹波过小、信噪比会更差、因此调节效果不会那么好。

    分享他们的规格、我可以帮助您进行选择。

    • 输入电压
    • 输出电压
    • Iout = 0.5A
    • 它们是否需要恒定频率。 PFM 与 FPWM?
    • 其他信息

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    以下是客户规格。

    输入电压:9 ~ 16V
    输出电压:3.3V
    输出电流:0.5A
    其他信息:fs=400kHz、FPWM 和输出电容为3x 22uF/16V、X7R MLCC

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    数据表为我提供4uH 的最小 Lmin。 我建议使用大约6.8-10uH 的电流。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    如果 kind = 0.4、则计算得出的 Lmin 为32.74uH。 以下哪个公式给出了4uH 的 Lmin?
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    你是对的。 我必须计算错误。 让我们继续通过电子邮件进行交谈、然后在我们得出结论后、我将返回并解决此问题。

    Sam