This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62136:开关频率-与数据表不同。

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722584/webench-tools-tps62136-switching-frequency---different-from-data-sheet

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS62135

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在分析电源设计以使其稳定时、我注意到频率远低于预期。 我认为它与我的更改相关、输出端的大 LC 滤波器、因此我在 Webench 上尝试了相同的设计、工作频率接近我通过 TINA 获得的值~550kHz、而 DS 的状态为1MHz。

很遗憾、我无法将设计导出到 TINA-TI (此时服务器返回错误:"error:Failed SIM Export Web Service:connection error")。 因此、我省去了仿真原理图中的组件、使其与 Webench 最初导出的原理图类似、频率仍然接近550kHz。

eSIM 报告显示~760kHz、与 Webench 图相比显然是错误的。

在写这篇文章时、我还注意到电源的10V 版本会出现这种低频率。 在7.5V 输出的版本上、Webench 上的开关频率为~1.05MHz、TINA 上为950kHz -不同、但至少接近预期。

那么、这些差异的原因是什么? 此部件是否根据输出电压更改开关频率?

下面是我创建的 Webench 设计链接、用于检查此问题。 我还在附加上一个设计中清理过的 TINA 文件、其中输出电压设置为10V。

e2e.ti.com/.../1832.Fonte-_2B00_VAMP_2D00_10V_2D00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    我无法遵循您的所有 Vin、Vout、LOAD 和 MODE 组合和设置、但频率可能会有所不同。 请参阅产品页面 www.ti.com/.../slyt646.pdf 上的此应用手册。

    设置模式高强制 PWM 模式、从而消除 PFM 模式中的脉冲跳跃所导致的较低频率。

    此外、我们还有频率更高的 TPS62135。 对于最高频率、这个也会在强制 PWM 模式下禁用 AEE 功能。

    每个 D/S 都有开关频率的测量图。 这是 TPS62136的图66和以下内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris、

    非常感谢大家的观看。 我在开关频率方面做出了一些明显错误的假设。 我现在对结果感到更满意。

    非常感谢您的大力支持。

    较旧。