This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08080在缺少两个组件后出现故障

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722245/pth08080-malfunctioning-after-two-missing-components

当我意外移除了引脚输入引脚1附近的两个组件时、我直接将电解电容器焊接到电路板上。 组件太小、以至于我很快就看不到它了。 我在板载测量了电容器和电阻器值、并尝试使用接近的值从损坏的器件中焊接 SMD 组件。 但采用1V 配置时 、输出为~1.8V。 德州仪器(TI)似乎没有记录这些组件。 我现在有点迷路了、希望在接下来做什么方面能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam:

    我建议您订购新样片、不要将电容器直接焊接到模块上。  您可以小心焊接、尽量减少焊接台的引导热量、小心焊接到引 脚尖端。 I F 如果施加了大量热量 ,针脚将与模块分离 ,并且将无法使用。

    Tom。