This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121。 有时不会打开。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720452/tps56121-tps56121-sometimes-does-not-switch-on

器件型号:TPS56121

嗨、大家好

我使用 TPS56121将10.5-12.6V 的输入转换为7.4V、最大输出电流为6A

在同一 PCB 中有15个此类设计、可根据我需要的每个输出进行分离。

实际上、当它们已经打开并且放置了任何类型的负载(纯电阻作为一个功率电阻器或者纯电感作为一个汽车灯泡)时、它们的性能非常好、但是如果我在负载已经连接时尝试给它们上电、它们会发生故障。

由于项目的最后一个是功率伺服输出、当我将伺服作为负载时、它们工作正常、正确打开并在需要的电流范围内正常工作。

有时、它们不会在没有负载的情况下打开。

这是我所发生的事情,我写信 给你,因为我不能弄清楚什么是错误,为什么。

希望您能向我解释一下。 您可以在此处找到原理图。

感谢大家。

Jose Angel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将如何控制或实现 EN/SS 引脚? 该引脚上有一个10uA 的电流为软启动时序的电容器充电。
    当您在负载连接到输出端的情况下为电路加电时、输入端必须为输出电容和负载充电。 如果软启动时间如此短、则充电电压将高得多或浪涌电流要高得多。 您能否将一个电容器从 EN/SS 接地并重试? 有关更多详细信息、请参阅数据表的第12页(尝试3.3nF 至10nF)。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Kit Nguyen ]您好、
    您将如何控制或实现 EN/SS 引脚? 该引脚上有一个10uA 的电流为软启动时序的电容器充电。
    当您在负载连接到输出端的情况下为电路加电时、输入端必须为输出电容和负载充电。 如果软启动时间如此短、则充电电压将高得多或浪涌电流要高得多。 您能否将一个电容器从 EN/SS 接地并重试? 有关更多详细信息、请参阅数据表的第12页(尝试3.3nF 至10nF)。
    套件

    [/报价]

    您好 Kit、感谢您的回复。

    几天前、我使用了1nF 电容器和100nF 电容器。 正如您所说的、差异是打开转换器的延迟、但当我连接负载(电源电容)时、仍然会发生相同的情况。

    我在考虑负载类型、如果它是纯阻性的功率电阻、那么我们会得到高初始电流、这可能是问题所在。

    我还想说的是、这些转换器中总共有15个、它们之间是否会存在噪声问题?

    感谢你的帮助。

    Jose Angel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    您能否分享您与这些电源轨的负载连接图片? 如果我正确理解您的说法、您有15个轨输出并连接到同一个负载、对吧? 如果是、这些电源轨是否具有相同的输出电压或不同的输出电压? 您能否将负载与每个电源轨分开?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Kit、

    每个输出都有一个不同的负载。

    我只是尝试将每个伺服连接到每个输出、并使用工作台电源工作正常、但当我尝试使用电池时、它不工作。 有些转换器工作正常、有些转换器工作不工作。

    我无法弄清正在发生什么以及为什么会发生这种情况。

    我有一个与这个相等的较小原型板、但只有两个输出、并且在每种情况下都可以正常工作。


    这件事让我变得疯狂。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    根据您的描述、在我看来、电池在软启动期间似乎没有足够的电量。 您能否同时将5个电压轨而不是15个电压轨? 我看不到您的设置图片。 任何波形也有助于更好地理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kit、感谢您的帮助。

    电池可以连续输送150A 电流、因此不会出现问题。

    我有两个精确的原型、每个原型有2个输出、一个大原型有15个输出。

    由于原型1工作正常、我搬到了电极、因此我使用它进行比较。

    第一个原型运行良好、这里有开关输出:

    我看到一个非常稳定的输出、无负载。 相同的占空比。 开关频率为500khz PGOOD 信号稳定且不过热。  

    现在、第二个原型是从大 PCB 上移除组件、以便单独测试它们。 必须说它们是同一批组件、开关输出如下所示:

    如您所见、输出不是第一个理想的方波信号。 无恒定占空比。 和可变开关频率。

    我希望这些信息能帮助我们找到问题。

    感谢大家、KIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    首先、我假设开关节点(引脚6至11)信号位于这些波形上。 如果是、则波形的 CH1每分段具有20V 电压。 您的探头是否设置为10倍或输入电压远高于14V。  此器件的最大输入电压为14V。 很抱歉、我看不到 CH2信号。

    在底部波形上、开关节点看起来具有最大占空比(数据表第5页、90%)。 您能否在第三个除法之前检查输出电压、负载阶跃、以便占空比增加到最大 D?

    您是否有当地 TI FAE 或您所在地区的销售工程师提供的任何支持? 您能否分享您的电路板设置图片?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kit。

    很抱歉、我不记得示波器的设置、但我记得在测量部分中看到的是方波信号的12V 峰值、由于12.6输入电压、我认为这是正确的。

    上周、我对电水壶板进行了不同的测试、测试结果显示它们工作正常。 我尝试将其中的三个板并联、然后重新开始开关的问题... 我仍然无法确定是什么导致了这个问题...

    对您来说、套件有什么意义吗?

    感谢你能抽出时间。

    Jose Angel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    由于该器件在单个 PCB 布局中工作正常、因此设计良好。  当您将所有3个电源轨放在同一 PCB 布局中时、问题就会开始。 因此、它必须与 PCB 设计或测试设置相关。 您能否共享 PCB 布局或设置图片(如何连接到负载)? 正如我回顾的第二个波形、占空比增加到了最大值。 您是否有任何负载瞬态?  

    在我看来、测试设置或与 PCB 相关。

    套件