嗨、大家好
我使用 TPS56121将10.5-12.6V 的输入转换为7.4V、最大输出电流为6A
在同一 PCB 中有15个此类设计、可根据我需要的每个输出进行分离。
实际上、当它们已经打开并且放置了任何类型的负载(纯电阻作为一个功率电阻器或者纯电感作为一个汽车灯泡)时、它们的性能非常好、但是如果我在负载已经连接时尝试给它们上电、它们会发生故障。
由于项目的最后一个是功率伺服输出、当我将伺服作为负载时、它们工作正常、正确打开并在需要的电流范围内正常工作。
有时、它们不会在没有负载的情况下打开。
这是我所发生的事情,我写信 给你,因为我不能弄清楚什么是错误,为什么。
希望您能向我解释一下。 您可以在此处找到原理图。
感谢大家。
Jose Angel。