请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
我们一直在开发原型系统、并且一直在努力处理 BQ34Z100-G1上的 SOC 读数。
很难看到此芯片的增值、我们认为它可能不是我们应用的好选择。
我们正在使用3节串联铅酸电池。 电池应作为 UPS 运行。 当我们断电时、它们就会启动。
我们使用电量监测芯片来检查电池的运行状况和运行状况。 如果 SOC 过低、我们将关闭系统。
电量监测计芯片的 SOC 读数非常闪。 从充满电的电池开始、我们 看到 SOC 编号@100%。
然后、我们使用电池运行系统一段时间。
SOC 会按 预期缓慢降低。
当它获得大约90%的 SOC 时、我们关闭电源、然后重新打开电源(向电量监测计发送重置)。 我们现在回读 0%或100%的 SOC
在单独的实验中、我们执行同样的操作-电池电压为90%、然后发送复位。 它现在将读取100%
我希望获得更精确的 SOC。 我们在哪里出错了?
谢谢!