This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高温和低温测试

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722380/ucc28740-test-for-high-and-low-temperature

 在测试     高温和低温时有一些问题

1、当℃为交流180V 时、PCBA 可在-35 μ A 下℃ ℃工作。但 PCBA 在-35 μ A 下无输出、并且在输入为 AC100V 时输出正常、直到-25 μ A

您能不能帮助 解释原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您好、

    您能详细说明一下这个问题吗?

    您是否意味着控制器不会生成 DRV 信号@-35C、而是在您降低到-25°C 时生成?

    如果是这种情况、我建议执行两项操作:

    1. 可能会触发故障、请在此期间检查 VS、CS 和 VDD 信号。
    2. 检查 FB 引脚电压波形可能会有所帮助。

    此致、

    区域