请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28710 早上好、
我想在输入电压范围为12V - 36V 直流的反激式应用中使用 UCC28710。
我相信它会起作用,但希望得到你的同意。
我提出这一要求是因为 Webench 不允许我输入此电压范围。
我将不会使用 UCC28710的 HV 引脚、并将其保持悬空。
我想使用 UCC28710、因为它具有恒压恒流能力。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.