This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196 EN/PWM 引脚输入电流

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722420/tps61196-tps61196-en-pwm-pin-input-current

器件型号:TPS61196

大家好、

您是否会建议输入电流要求? 如果客户需要使用1个 GPIO 来控制 TPS61196的40个 PWM 输入引脚、则需要从 GPIO 汲取多少电流? 谢谢。

Kevin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    EN/PWMx 引脚上的下拉电阻为0.8m 至3M。 EN/PWMx 上的最小逻辑高电平输入为1.8V。 因此、EN/PWMx 的最小电流为1.8V/0.8m=2.25uA。 因此、请谨慎处理此应用。
    肖恩