请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61071 主题中讨论的其他器件:TPS61070
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想将 TPS61070用作从单节锂离子电池到5.5V 的升压转换器。
但是、当我想测量 FB 电压时、Vout 会降至2.3V、之后 TPS61070会 出现永久性 损坏。
首先是适用于我的应用的 Wright 升压转换器 TPS61070、因为我需要5.5和至少70mA 的输出电流。
在 WebBench 中、他们建议使用3.6V 作为最大输入电压。
当我想在 FB 接地端之间进行测量时、是否会损坏 IC?
我希望您能帮我提前感谢。
Alex