This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:"操作失败、因为初始读取所有数据闪存失败"

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722016/bq27742-g1-operation-failed-because-initial-read-of-all-data-flash-failed

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好,
我请求您帮助解决以下问题:

我很难使用 bqManagement Studio 软件读取或访问 bq27742-G1的数据闪存。
对 chem id 进行编程或向数据闪存写入值时、总是会以错误结束。
我获取位寄存器的读数。 但在"Data Memory"窗口中使用"Read All"也存在某种问题。
如果我多次按下该按钮、它的工作很少。

上拉电阻连接到 SDA 和 SCL、检查线路上的信号并使其看起来正常。
您能告诉我 bq studio 用于 i2c 的频率以及如何对其进行调整吗? 存在某种其他误差源
我不想什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否确认以下内容:

    -您使用的是 bqStudio 的哪个版本。 确保更新到最新 版本 v1.3.86.3

    -您使用的是 EV2300还是 ev2400? 请确保更新至此设备的最新固件版本。 如果是 EV2300、则更新为3.1m 或3.1r。 如果使用 ev2400、请更新到 v18或20。

    监测计是否处于密封状态? 这由 FAS 和 SS 标志为红色而不是绿色表示。 您能否发送 bqStudio 的屏幕截图?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速响应。

    将 EV2300从 FM 3.1c 更新为 FM 3.1m 可解决此问题。

    谢谢你。