This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:布局-PGND

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722181/lp8861-q1-layout--pgnd

器件型号:LP8861-Q1

大家好、

您能否查看有关 PGND 连接的建议? 从数据表中可以看出、PGND 似乎通过过孔连接到 GND、我们能否直接从顶层将 PGND 连接到 GND?

我检查了 EVM 布局、PGND 与 SW 连接。 是这样吗?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donghao、
    PGND 应通过类似 EVM 的0r 连接到 GND。 不建议直接连接顶层的 GND。 建议连接到整个 PGND 层、以实现更好的热性能和信号性能。 EVM 布局图似乎有点错误。 我稍后会检查。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    您能否分享有关通过过孔将 PGND 连接到 GND 层的原因的更多详细信息? 我认为将 PGND 直接连接到散热焊盘的方法没有什么区别、因为散热焊盘仍然有导孔连接到 GND 层。
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我仍在寻找 LP8861-Q1EVM 的原始 Altium 文件。 LP8861-Q1EVM 已使用单独的电源和无噪声接地(带有0r)。 电源接地用于升压转换器返回电流、无噪声接地用于更敏感的信号、例如 LDO 旁路电容器接地以及器件本身的 GND 引脚接地。 因此、我建议您让客户在布局方面小心谨慎。 请参阅此应用手册: www.ti.com/.../snva766.pdf 。 谢谢。

    肖恩