This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61099, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715861/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS61098

TLV61220没有旁路功能、因此它将尝试通过最小升压占空比实现升压转换器、然后再次停止开关、因此这可能会产生更大的输出电压纹波。

当 Vin>=Vout 时、是否有任何解决方案可以解决更大的纹波问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Judy:

    输入电压、输出电压和输出电流要求是什么? 也许您可以查看 TPS61098x 和 TPS61099
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61099的封装无法满足现有的型号要求、我可以尝试下一个新项目。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Judy

    您是否意味着 TPS61099的 WCSP 封装不可接受? TPS61098呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Judy

    我结束了这一问题,没有再作答复。 回复后、它会再次打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61098 的封装仍然无法满足我的现有要求、因为 TLV61220的封装是 SOT23-5。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Judy:

    对于 SOT23封装器件、我们有 TPS610995、但它具有固定的3.6V 输出。
    另一种解决方案是 TPS610997、它通过 EN 逻辑具有旁路功能:将器件设置为在 VIN > VOUT 处具有旁路功能、并将器件设置为在 V352A <VOUT. 处升压
    如果这两个器件无法满足要求、则没有其他解决方案。