This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 EVM GUI

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720390/lp5569-lp5569-evm-gui

器件型号:LP5569

您好!

我尝试使用 LP5569 EVM GUI。 但是、由于我没有硬件、因此我无法使用该工具、只要我尝试打开该工具、它就会挂起。 有人能帮我解决这个问题吗?

也是 LP5569 EVM 安装文件夹中的 lasm.exe 文件、找不到我的.src 文件。 文件的位置应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请先连接硬件、然后再尝试 EVM GUI 中的任何功能。 您可以在 TI.com 上应用 EVM。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rosley:

    我正在使用我的定制 H/W 如何处理此问题?

    我不使用 MSP、我使用的是其他控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果没有 MSP MCU、恐怕无法正常工作。 GUI 需要 MCU 软件支持。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rosley:

    感谢你的帮助。

    我是否可以使用任何其他工具来获取十六进制数组代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EVM 是您早期评估的正确方式。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利