This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:lm36010

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722230/lm36010-lm36010

器件型号:LM36010
主题中讨论的其他器件: LM3643

是否有办法在关闭状态下无法使用 lm36010来节省电池泄漏功率(uA)?

LM3643具有复位引脚、但 lm36010没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khol、
    抱歉、LM36010在上电时默认设置为待机模式。 如果要禁用 LM36010、可能需要在 IN 引脚上添加开关以禁用电源。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在寄存器0x1的位[1:0]=00中看到了待机或禁用模式设置、这可能已经足够好了。 我认为您没有具有具有复位输入的 I2C UV 光驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、
    LM36010仅支持待机、红外驱动、手电筒和闪光灯模式。 最大待机电源电流仅为4uA。 我认为对大多数客户来说还可以。
    肖恩