This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LED 背光驱动器 LP8863-Q1问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721814/lp8863-q1-led-backlight-driver-lp8863-q1-issue

器件型号:LP8863-Q1

我们的客户遇到有关 LP8863-Q1的一个紧急问题、他们生产了20个驱动器 LED 屏幕、发现5个屏幕变暗、亮度不均匀。

LED 调光模式为 PWM、最大电流设置为102mA、PWM 占空比为85%、一个器件驱动4个 LED 通道、使2个通道空闲。 测试驱动引脚的电压时、LED0为3.64V (方波)、其他3个 LED 引脚为10V、正常升压输出为24V、因此 LED1、LED2、LED3通常不工作、然后分离负载 LED 外壳、发现仅点亮一个 LED。

2.在另一个测试设备中,该设备通过运算+晶体管来产生恒定电流源,并将 LED 系列恒定电流源放入其中,测试结果是4个 LED 通道全部亮起,但一个通道的电流缓慢上升到电流配置。

关于测试结果、我们的客户想知道每个 LED 通道中是否有特殊的保护方法、以及1个异常 LED 通道导致其他3个 LED 通道异常的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、描述不清楚、所以我无法清楚地理解您的问题。 让我尝试理解这个问题。

    LED 调光模式为 PWM、最大电流设置为102mA、PWM 占空比为85%、一个器件驱动4个 LED 通道、使2个通道空闲。 测试驱动引脚的电压时、LED0为3.64V (方波)、其他3个 LED 引脚为10V、正常升压输出为24V、因此 LED1、LED2、LED3通常不工作、然后分离负载 LED 外壳、发现仅点亮一个 LED。

    当您说其他3个 LED 灯串为10V 时、您是否意味着它是处于10V 的恒定直流电压? 您是说仅点亮 CH1处的 LED 灯串吗?
    最好能分享波形以帮助我们理解问题。

    2.在另一个测试设备中,该设备通过运算+晶体管来产生恒定电流源,并将 LED 系列恒定电流源放入其中,测试结果是4个 LED 通道全部亮起,但一个通道的电流缓慢上升到配置的电流。

    这段话是否意味着4个 LED 灯串是不同的? 其中一个 LED 灯串的开启速度比其他3个灯串慢? 但您说过20个屏幕中有5个存在此问题。 那么、所有5个故障屏幕的 LED 都有相同的问题吗?

    我们很难用您的上述描述来确定原因。 您是否想提供有关该内容的更多详细信息? 最好也能共享原理图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    原理图如下:

    它们测试了 LED 系列中的 LEDA 和 LEDK、每个系列7个 LED、以下波形为一个系列是照明、另三个系列不是照明。

    他们想知道 LP8863-Q1只能点亮一个系列的原因、背后的保护方法是什么? 阻抗是否在这些系列中? 以及如何消除这种保护方法?


    正常工作时、正常照明系列的 Leda 电压。

    正常 照明系列工作时的 LEDK 电压。

     启动时正常照明系列的 LEDK 电压。

    启动 时非照明系列异常的 LEDK 电压。

    正常照明系列的 Leda 和 LEDK 电压。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 我将关闭此主题、因为这已经通过电话解决了。 如果您仍有任何疑问、您可以打开此主题。 谢谢。