请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3643 主题中讨论的其他器件: LM3410
您好!
我想使用单节锂电池(3.7V)供电、以大约700mA (在 i2c 可配置电流下一次一个)的电流驱动一组4个高功率 LED。
LM3643和 LM36433b 各自驱动两个 LED、在闪存模式下使用时看起来是一个很好的备选器件。 我们的电流 LED 驱动器还具有闪光灯和手电筒输入、并且只要器件处于可接受的温度范围内、我们就能够使用更高的电流。
是否有办法强制手电筒模式不超时?
(即忽略/忽略 SNVS967A -9.6.8 计时配置寄存器(0x08)中的设置)
或者-我很高兴为 LED 驱动器提供建议、这些建议可以在不发生超时问题的情况下满足我的需求。