This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643 -强制闪光灯模式可实现高电流(几分钟)

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721524/lm3643-lm3643---force-flash-mode-for-high-current-several-minutes

器件型号:LM3643
主题中讨论的其他器件: LM3410

您好!

我想使用单节锂电池(3.7V)供电、以大约700mA (在 i2c 可配置电流下一次一个)的电流驱动一组4个高功率 LED。

LM3643和 LM36433b 各自驱动两个 LED、在闪存模式下使用时看起来是一个很好的备选器件。 我们的电流 LED 驱动器还具有闪光灯和手电筒输入、并且只要器件处于可接受的温度范围内、我们就能够使用更高的电流。  

是否有办法强制手电筒模式不超时?
(即忽略/忽略 SNVS967A -9.6.8 计时配置寄存器(0x08)中的设置)

或者-我很高兴为 LED 驱动器提供建议、这些建议可以在不发生超时问题的情况下满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    由于高电流应用、在没有超时设置的情况下会出现热问题。 我们的器件只能支持具有超时功能的高电流应用。 那么、要输出连续700mA 电流、最长需要的时间是多少?
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    我们需要在稳态电平下运行700mA 电流(导通时间长达30分钟)。
    这使我认为、不同的 IC 更适合我的需求。
    对于 i2c 控制(可变电流)并在与 LM3643相似的电压范围内工作的器件、您有什么建议吗?

    最棒的
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       您是否需要 I2C 接口? 我们还有另一个 LM3410、它可以长时间输出高达1.5A 的电流。 该器件具有集成的 PWM 控制、您可以使用 PWM 来更改电流。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。
    我将检查设计的其余部分、并考虑推荐的器件(可能包括 I2C PWM IC)。

    弗兰克