This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:输入与放大器之间的隔离;输出电压电平

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587, LM3478, UCC28711, LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719403/lm2587-isolation-between-input-output-voltage-levels

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件: LM3478UCC28711LM1084

您好!

我正在尝试找到一个用于反激式降压转换器的控制器、以将24VDC 转换为5VDC。 我在路上遇到了 LM2587。

如果我们使用此控制器和变压器进行设计、将24VDC 转换为5V 直流、8A、那么我们是否会在输入侧和输出侧之间实现隔离?? 请澄清。

2.请推荐用于隔离式 DC-DC 转换器的控制器。 输入电压24VDC 和输出电压电平:5V、8A;+15V、2.2A;-15V、1A 要求。

谢谢

Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    我认为该器件的输出功率太高。 我建议在此应用中使用升压控制器。 我会找其他专家推荐升压控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请查看 LM3478。 该器件易于在反激式转换器中用于生成隔离转换器。 通过使用反激式、我们可以使用不同的绕组来生成其他输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的建议。

    我 使用 UCC28711反激式设计输出24V 直流电压。 因此、我将更改反激式变压器设计以获得5V 输出。 我想 、UCC28711 (初级侧调节 DCM 运行)的性能可与 LM3478/LM2587匹配。 如果需要、我将在反激式次级侧推导6V 输出、然后在输出侧使用稳压器来获得5V 稳压输出。

    在上述设计中、5V 侧上的高电流要求仍然是一个问题。 我可以在反激式变压器的输出端使用 LDO LM1084来获得5V 稳压输出。

    如果进行检查和评论。

    谢谢。

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    考虑到输出电流较大、我认为使用光耦合器调节5V 输出电压是一种效率更高的解决方案、并避免使用 LDO。

    虽然调节精度不像5V 电压轨那样好、但额外的绕组可生成+-15V 电压。