请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 您好!
我们希望开发适用于400V 和350A 电池组的电池组 BMS。 我们可以使用 BQ76PL455A-Q1吗? 对于这些高规格、我们将面临电池组的发热问题、因此是否有解决方案? 其他电动运动自行车的用途相同、因此我知道这是可行的。 我们需要 TI 的支持来进行选择和提供参考设计及工具。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望开发适用于400V 和350A 电池组的电池组 BMS。 我们可以使用 BQ76PL455A-Q1吗? 对于这些高规格、我们将面临电池组的发热问题、因此是否有解决方案? 其他电动运动自行车的用途相同、因此我知道这是可行的。 我们需要 TI 的支持来进行选择和提供参考设计及工具。