This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:将电压增大到&gt 时出现问题;25V

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720463/tps4h000-q1-problems-when-increasing-volatage-to-25v

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

客户正在新应用中测试 TPS4H000A-Q1 (版本 A)。 电源电压约为28V。在每个电源输出上 、继电器的线圈电阻为480Ohm。 输入 CL 通过1、2k Ω 电阻进行连接。 我将输出状态和输入 DIAG_EN 保持断开状态。 通过逻辑门(74HCT…)利用5V 信号对输入进行调节。

如果电源电压低于20V、则一切正常。

当我尝试施加高于25V 的电压时、IC 会损坏(VS 引脚处的火焰很少)。

在输出无负载时也会发生这种情况。

你能解释一下吗?

 

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它是一款40V 器件、在25V 时不应出现任何问题。 请回答这些问题吗?
    1 -设备本身中的火焰是火焰还是火焰接近它?
    2 -电源板是焊接还是浮动? 如果焊接、它是否连接到 GND?
    3 -是否可以发送原理图?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    火焰从 IC 直接发出、靠近两个 VS 引脚连接到封装的边缘。 散热焊盘接地。 原理图如下:e2e.ti.com/.../20180528_5F00_Sch1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件受到保护、额定电压为40V。 器件可能会损坏:

    1 -如果电源电压超过额定电压

    2 -如果负载是感性的、并且存储的能量在负载关闭时超过器件的额定能量

    除此之外、器件不会损坏。 请仔细检查设置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有收到您的回复、我将认为此问题已解决并关闭了主题。 您可以在其他情况下重新打开它。

    此致