This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:工作频率与效率和纹波间的关系

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721779/lmzm33603-operating-frequency-vs-efficiency-and-ripple

器件型号:LMZM33603

我们使用的 LMZM33603具有1.4A (峰值为2A)标称负载、24V VIN 至12V VOUT。 输入电容为1个150uF 铝聚合物(Panasonic EH-ZC1V151P)和2个4.7uF 50V X7R 1210 (Murata GRM32ER71H475KA88L)、输出电容为3个 22uF 25V X7R 1210 (Samsung CL32B226KAJNFNE)。

我们目前以900MHz 运行、RT 上有44.2K 的下拉电阻器。

MechE 抱怨稳压器发热。 我想知道我们是否可以尝试以较低的开关频率运行、以尝试提高效率。 有一个下游稳压器(通过一条短电缆、也许6英寸)可在低至大约11V 的电压下运行。 需要将纹波保持在几百 mV。

假设我们可以承受额外的纹波和负载瞬态、如果我们将开关频率降低到600kHz 或400kHz、效率会提高多少? CISPR 合规性是否会受到影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    数据表中的表3将有助于为给定开关频率的建议 Vout 范围提供一些指导。 对于24VIN/12Vout 的应用、建议至少以500Hz 及以上的频率运行、因为500kHz 时的 Vout_max 为12.2V。 该器件符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准、因此我不希望它随开关频率的变化而变化。 我使用 TI WEBENCH 设计器工具生成了一个设计、可帮助您更好地了解器件。

    WEBENCH 设计器链接:  

    此致、

    Jimmy