我们使用的 LMZM33603具有1.4A (峰值为2A)标称负载、24V VIN 至12V VOUT。 输入电容为1个150uF 铝聚合物(Panasonic EH-ZC1V151P)和2个4.7uF 50V X7R 1210 (Murata GRM32ER71H475KA88L)、输出电容为3个 22uF 25V X7R 1210 (Samsung CL32B226KAJNFNE)。
我们目前以900MHz 运行、RT 上有44.2K 的下拉电阻器。
MechE 抱怨稳压器发热。 我想知道我们是否可以尝试以较低的开关频率运行、以尝试提高效率。 有一个下游稳压器(通过一条短电缆、也许6英寸)可在低至大约11V 的电压下运行。 需要将纹波保持在几百 mV。
假设我们可以承受额外的纹波和负载瞬态、如果我们将开关频率降低到600kHz 或400kHz、效率会提高多少? CISPR 合规性是否会受到影响?
谢谢!