请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z75
您好!
我们使用的是一个包含化学 ID:0252的.senc 文件、该文件专用于 Sanyo UR18650A 单元。 BQ20Z75的默认.senc 文件的化学 ID 为100。 根据上述说明、如果我们使用原始 BQ20z75芯片随附的.senc 文件、然后将黄金 gg 文件加载到顶部、如果通过 Manufacture Access code 0008查询、则电池将返回化学 ID:100。 这是否无关、而 golden gg 文件包含所有特定于电池化学成分的数据? 如果是这样、那么使用具有不同化学 ID 的.senc 文件的目的是什么? 我们非常感谢您的帮助。