请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 主题中讨论的其他器件: BQ27510-G3、 BQ27510
大家好。
我使用的是7.4V 锂聚合物 电池。 我 喜欢使用 BQ27441-G1满量表。 但 BQ27441-G1引脚 BAT 最大电压为6V。
如何使用 BQ27441-G1。 是否可以使用分压器。
请提供任何参考 原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我使用的是7.4V 锂聚合物 电池。 我 喜欢使用 BQ27441-G1满量表。 但 BQ27441-G1引脚 BAT 最大电压为6V。
如何使用 BQ27441-G1。 是否可以使用分压器。
请提供任何参考 原理图。
您好:Vaibhav、
请参阅随附的应用手册。
e2e.ti.com/.../4426.using-2s-with-a-single-cell-gauge_5F00_slua496a.pdf
谢谢
Onyx