This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:未使用 PMBus、如何连接引脚 ADDR0/1、PMB_DATA、PMB_CLK、SMB_ALRT

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721483/tps546c23-pmbus-unused-how-to-connect-pins-addr0-1-pmb_data-pmb_clk-smb_alrt

器件型号:TPS546C23

我的带 TPS546C23的单相应用不使用 PMBus、如何连接以下信号?

  • ADDR0
  • 地址1
  • PMB_DATA
  • PMB_CLK
  • SMB_ALRT

可能性:

  • 未连接
  • 100千欧接地
  • 100k Ω 至 BP3 (片上稳压器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    CLK 和 DATA 没有内部上拉电阻、如果不使用、则可以连接到散热焊盘上的 GND。 ALRT 还可以连接散热焊盘。 对于 ADDR0和 ADDR1、请使用表3中所示的任何值。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    进一步研究后、可将以下所有引脚连接到散热焊盘/GND。

    • ADDR0
    • 地址1
    • PMB_DATA
    • PMB_CLK
    • SMB_ALRT

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!