This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:为锂聚合物电池充电

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719943/bq24650evm-639-charging-lipo-batteries

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我拥有 BQ24650EVM、并希望将其包含在一个项目中、在此项目中、我将使用4 个 MPT15-150 (www.flexsolarcells.com/.../14_FlexSolarCells.com_PowerFilm_Solar_MPT15-150_Specification_Sheet.pdf)太阳能电池并联为 Venom 35C 3S 5000mAh 11.1V 锂聚合物电池充电(www.venompower.com/.../venom-35c-3s-5000mah-11-1v-lipo-battery-with-universal-plug-system)。 在另一篇文章中、我看到 BQ24650evm 没有电池平衡功能、据我了解、我的电池需要这种功能、因为它是3S。 1)我不是电池方面的专家、1)你们能指导我了解如果我在没有平衡功能的情况下为电池充电会发生什么情况吗?

关于我的太阳能电池:由于它们是4个并联的、并且每个都能够提供大约100mA 的电流、因此我将能够为我的 BQ24650EVM 提供400mA 的电流。 2) 2)这是否足以为我的电池充电? 3) 3)如果我在 VSYS 上连接负载、BQ24650evm 能否在 VSYS 上提供2A 电流?

非常感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fabian、
    1) 1)本文档有助于理解电池的电池平衡需求: www.ti.com/.../slyt322.pdf
    2) 2)更低的充电电流意味着电池的充电曲线更长、您可以根据电池容量和充电电流来计算预期的充电时间。 BQ24650没有快速充电安全计时器、因此您可以长时间以低电流充电。
    3) 3)如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 bq24650充电器的总功率、则输入电压会下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压被强制低于1.2V、bq24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 STAT1引脚为低电平、STAT2引脚为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar!

    感谢您提供本文档! 那么、根据 bq24650页面上的"参数"(www.ti.com/.../bq24650) 、它最多支持6节串联电池、但需要外部平衡电路?

    关于电流、我不介意 VOUT 处的电池充电时间更长、但您能否帮助我了解 VSYS 引脚上会发生什么情况? 我们希望系统连接到该引脚、需要至少2A 的电流。 我是否必须在 BQ24650EVM 输入端并联连接20个 MTP15-150 (每个100mA)?

    再次感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabian、
    是的、需要使用外部电池平衡电路来延长电池寿命并为所有电池充满电。 VSYS 将跟踪您的 VCC 电压。 您可以将需要2A 电流的系统连接到 VSYS、但必须确保您的输入能够提供如此大的电流。 记住第3点。 说明、以了解在需要2A 电流的系统连接时充电和输入电压如何受到影响。