主题中讨论的其他器件:BQ24650
您好!
我拥有 BQ24650EVM、并希望将其包含在一个项目中、在此项目中、我将使用4 个 MPT15-150 (www.flexsolarcells.com/.../14_FlexSolarCells.com_PowerFilm_Solar_MPT15-150_Specification_Sheet.pdf)太阳能电池并联为 Venom 35C 3S 5000mAh 11.1V 锂聚合物电池充电(www.venompower.com/.../venom-35c-3s-5000mah-11-1v-lipo-battery-with-universal-plug-system)。 在另一篇文章中、我看到 BQ24650evm 没有电池平衡功能、据我了解、我的电池需要这种功能、因为它是3S。 1)我不是电池方面的专家、1)你们能指导我了解如果我在没有平衡功能的情况下为电池充电会发生什么情况吗?
关于我的太阳能电池:由于它们是4个并联的、并且每个都能够提供大约100mA 的电流、因此我将能够为我的 BQ24650EVM 提供400mA 的电流。 2) 2)这是否足以为我的电池充电? 3) 3)如果我在 VSYS 上连接负载、BQ24650evm 能否在 VSYS 上提供2A 电流?
非常感谢您的观看!