请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 工作条件:
使用26650 5000mAh 锂电池进行微型 USB 充电;
2.不要使用 OTG 功能。
请帮助检查:
1.PSEL 被直接下拉、不限于标准 USB 充电。
2. QON、OTG、REGN 等的设计是否正常。
3.如果未测试 USB 接口,只需使用 VUSB 接口 ESD 保护。
4.是否需要离开 D2的压力稳定器管和 Q1的慢速启动。