请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000、 powerSUITE您好!
是否可以使用 TIDM-1000 (C2000系列控制器)构建6000kW (输入三相)的输出电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用 TIDM-1000 (C2000系列控制器)构建6000kW (输入三相)的输出电路?