This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715536/tidm-1000

Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000powerSUITE

您好!

是否可以使用 TIDM-1000 (C2000系列控制器)构建6000kW (输入三相)的输出电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 TIDM-1000是数字控制的、因此可以将 TIDM-1000中的大量内容重复用于扩展设计。 尤其是从软件和 C2000使用的角度来看。

    此外、通过简单的值缩放、可以准确地使用许多感应方案。

    该解决方案在 powerSUITE 框架中受支持、这意味着电压和功率级别的调节更容易。 但是、您需要确保 FET、电感器等能够承受更高的电流和功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manish Bhardwaj、
    感谢您的宝贵答复。
    我正在尝试按照指南(tiducj0d)安装软件。 但是、当按下"run"时、没有进一步的操作。
    请告诉我这可能是什么问题。 我们如何解决这个问题。
    在"应用中心"GUI-V2中可用、而不是 V1。 它是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manish Bhardwaj、

    我在这里要附加软件问题的图像/捕捉。

    但是、当按下"run"时、没有进一步的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照用户指南操作、我看到右侧已导入项目。

    Resource Explorer 仅用于导入未运行的工程、

    "Run project"是一个用词不当的项目、在 TI Rex 中、我将创建一个 TT 以将其重命名为"Import Project"以避免混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、对于 GUI Composer、应用中心提供了 GUI Composer Runtime v1、v2将不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到我们已为您的原始问题提供了解决方案、我将关闭此主题。

    如果后续有新问题、请开始新主题。