This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721228/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

尊敬的 WM:

   我对 BQ76940有一些疑问。 连接到10节电池,BAT-VC10x,VC10x-VC5x,VC5x-VSS, 电压正常,但 CAP3-VC10x,CAP2-VC5X,电压不是3.3V,

CAP1-VSS 正常。TS1、TS2、TS3充当外部 温度传感器、必须连接  到外部 温度传感器? 如果 不连接,CAP3-VC10x、CAP2-VC5X 可能 不正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    正确、器件必须具有从 TS3到 VC10X 的电阻以及从 TS2到 VC5X 的电阻才能工作。 如果没有此电阻、上组可能无法如您所见启动。 如果不需要进行温度测量、则可以使用电阻器、典型值为10k、但可以使用更高或更低的值。
    如果热敏电阻通过连接器进行连接、则应在电路板测试期间使用热敏电阻或电阻器将输入拉至适当的基准、以确保正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    谢谢你的答复。我有一些问题。
    1: 如果 BAT-VC10x、VC10x-VC5x、VC5x-VSS,则电压不等于 REACH 组的电池电压之和,BQ76940是否损坏? 我可以这么说吗?
    2:如果热敏电阻通过连接器进行连接、则应在电路板测试期间使用热敏电阻或电阻器将输入拉至适当的基准、以确保正常运行。 为什么? 您能进一步解释吗?
    3:热敏电阻的范围是多少?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    不可以、组电源电压必须在可接受的范围内。 如果超过绝对最大值、bq76940可能会出现故障。 另请注意、从顶部组输入到电源的二极管、尽管没有规格、但它们避免强制输入远高于电源的电压导致损坏。 但是、如果电压之和远低于此值、则必须存在一些损坏或未连接的东西导致的较大压降。
    2. TS2和 TS3必须被拉至其基准电压才能正确启动器件。 TS1必须为低电平、以便它可以接收上升沿、如果它已经为高电平、它就不能获得一个上升沿来引导。 如果在稍后的组装步骤连接热敏电阻、则在测试电路板时、必须连接一些替代电阻。 如果系统中未使用热敏电阻、则应在电路板上放置一些电阻器、以使器件正常工作。
    3.在25C 下103AT 热敏电阻的标称值为10k、在-40C 下的范围为188k、在70C 下的范围为2.2k、如有兴趣、请参阅热敏电阻数据表。 bq769x0的常见问题解答建议使用1k 至100k 的替代电阻器。 如果您仅使用某些热敏电阻、则可能需要选择一个与系统正常工作温度下的热敏电阻电阻相匹配的值。 电阻不匹配会导致电池组上的负载差异很小、在大多数情况下无关紧要。 例如、如果您仅使用 TS2进行温度测量、并且您知道系统通常为30°C、则热敏电阻将为8.3k。 您可以选择与未使用的热敏电阻类似的电阻值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    谢谢你的答复。我有一些问题。
    1:BQ76940、C0的参考原理图连接 BATT-(电路板的参考接地)、然后通过电路板的 RC 网络连接参考接地、为什么?
    2:首先将电池的采样线路插入76940、然后为 MCU 上电、唤醒76940、有时发生 XREADY = 1、然后 MCU 设置 XREADY = 0、这是可以的、为什么?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq76940通过输入 VC0感测最低电池的底部。 可连接到电池或板上、以减少与板的连接数量。 如果连接在电池上、请注意互连中的瞬变。 RC 将有助于应对瞬变。 VC0引脚还用于电池平衡、引脚对通过拉在一起实现平衡。 请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua775的图5 。 RC 滤波器有助于稳定输入、因为它会恢复正常以进行测量。 RC 不应过大、否则测量开始时仍会稳定。 这是一种设计折衷。
    2.如果在连接期间 TS2或 TS3线路上出现瞬变、则这些组可能已通电、并在引导 bq76940时设置 XREADY 错误。 类似地、如果在上部电池上接通电源之前启动 IC 的 TS1上发生瞬态、XREADY 将被置位。