请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 WM:
我对 BQ76940有一些疑问。 连接到10节电池,BAT-VC10x,VC10x-VC5x,VC5x-VSS, 电压正常,但 CAP3-VC10x,CAP2-VC5X,电压不是3.3V,
CAP1-VSS 正常。TS1、TS2、TS3充当外部 温度传感器、必须连接 到外部 温度传感器? 如果 不连接,CAP3-VC10x、CAP2-VC5X 可能 不正常?