This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720552/ccs-ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我们使用升压拓扑来设计我们的产品、方法是使用 UCD3138并使用高侧 SR 代替二极管、以实现更高的效率。

我们使用 IDE_KD 寄存器来控制高侧 MOSFET 的导通占空比。 (dB = Da * Kd)  

当 Vin=72V 时,设置 DB=Da*9。
当 Vin=40V 时,设置 DB=Da*1。
当我将 Vin 从70Vdc 更改为40Vdc 时、Kd 将从9切换为1。
此时、我们发现高侧 SR 存在击穿问题。

CH2 (青色 ):DPWM1B(UCD3138引脚)

CH3 (红色):DPWM1A(UCD3138引脚)

如果当 Vin=72V 时设置 DB=Da*5并将 KD 从5更改为1,则不会再次出现此问题。


您能给我一些关于这方面的想法吗?